请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5419A 您好,我想知道是否可以同时运行所有8个串行端口。 USI_A为UART,而USI_B是SPI和I2C的混合。 谢谢你。 罗斯蒂斯拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我想知道是否可以同时运行所有8个串行端口。 USI_A为UART,而USI_B是SPI和I2C的混合。 谢谢你。 罗斯蒂斯拉夫