This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:关于TSS721和TSS521

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TSS521, TSS721A, MSP-PMBUS, MSP430-SMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617714/tss721a-about-tss721-and-tss521

部件号:TSS721A
主题中讨论的其他部件:TSS521MSPWAREMSP-PMBusMSP430-SMBus

尊敬的支持团队:

除了TX,TXI电流差之外,还有什么其他差(tw 721和521)? 我们是否有其他M总线解决方案,而无需总线功能供电? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    这两种设备之间没有什么区别,您已经注意到之前已确定的设备: e2e.ti.com/.../

    值得一提的是,TSS521的成本低于TSS721A,而且是这两种设备中较新的一种。 我不知道有任何其他M总线解决方案。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    非常感谢!
    那么顺便说一句,我们是否有M-BUS主控? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    请参阅MSP430-SMBus或MSP-PMBus库/示例,它们也作为MSPWare的一部分包含在TI资源管理器中。

    此致,
    Ryan