This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:ADC采样率

Guru**** 2585425 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617979/msp430i2040-adc-sample-rate

部件号:MSP430I2040

尊敬的  

    您能告诉我  MSP430I2040的最大采样率是多少?谢谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值为(CLK=1.024MHz)/(OSR=32)=3.2万sps。 以这种速度,你得到ENOB=15。