This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr4133:电容差分测量?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617596/msp430fr4133-capacitive-differential-measurement

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件: MSP430FR2633

尊敬的:

我有一个用于msp430fr4133的单引脚电容测量,并且周围有自由引脚;)

但是,我不想测量电容相对于地面的变化,而是测量共平面电容器两个板之间的电容变化:)

使用msp430fr2633或FDC* IC,这是“容易的”,但我想避免使用它们。

因此,我是否应该简单地将两个独立测量值之间的差异减去?

我猜不是这样,您的建议是什么?

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,kazola,

    因此,您正在将电容式触摸I/O与CAPSENSELIBRARY配合使用,您的应用支持哪种触摸测量方法? 在测量另一个电极时,您不能将一个电极板驱动到地面,或者在测量相对于GND的电极时切换驱动电极吗? 请注意,这两种方法都不会产生理想的结果,因为这种技术不是为此目的而设计的。 哪个变量会造成您尝试测量的两块板之间的差异? 您可以尝试不同的方法来查找产生有意义的基本计数增量的方法。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的!

    我正在使用"引脚振荡器方法",但不使用CapSenseLibrary,但我直接触摸寄存器。 还不错! 我会尝试你的建议! :)变量是指板之间的一些材料。