This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用内置BSL的MSP430F5529 USB升级

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617526/the-msp430f5529-usb-upgrade-using-built-in-bsl

主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

大家好,

我使用MSP430F5529 USB升级(使用内置BSL),如果当前固件和目标硬件匹配,则可以实现升级,如果不匹配则不升级?


因为我可能会使用5529来完成不同的设备,所以如果升级混乱,所有通过USB升级的设备都将导致升级后程序与设备不匹配。
我读了BSL的PC端代码,没有看到这样的东西,能否满足我的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李东,
    抱歉。 我不清楚你的观点。
    因此,您正在寻找一种方法来确定固件和目标是否匹配? 我对吗?

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash Hao,

    是!

    我正在寻找找到固件和目标匹配项的方法,使用用于MSP430F5529的TI BSL工具。

    如果固件不匹配,目标板,将不会擦除闪存,也不会更新。 唯一匹配将执行闪存擦除并更新固件。

    此致

    lidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lidong,你好
    我们没有通过BSL区分不同应用的方法。
    您可以编写代码,并让MSP430F5529对其适用内容作出响应。 然后,您可以根据该响应选择正确的更新固件。

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    USB I仅执行BLS升级功能,应用程序不包含USB协议堆栈。
    如果无法区分,则使用USB升级,用户有两个以上使用相同MSP430F5529芯片的不同设备,可能会导致错误放置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lidong,
    当然。 客户必须区分MSP430F5529与更新不同的应用程序。

    此致,
    现金Hao