This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:串行监视器不工作板Rev 1.4 Energia 0101E0017</s>0017

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617551/msp-exp430g2-serial-monitor-not-working-board-rev-1-4-energia-0101e0017

部件号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他部件:Energia

你(们)好 我无法让串行显示器在Energia中工作。 我读过一些其他的线程(已关闭),但来自潜在客户的信息对我没有帮助。

我有一个Rev 1.4 板。

我已经试过了RXD/TXD,它没有跳线,有垂直跳线和水平跳线。

我已卸载所有驱动程序并重试。 我必须首先解决DPInst.exe问题,因为它包含一个32位版本。

但在获得64位版本时,它表示包含的驱动程序并不比系统中的驱动程序更好:德州仪器(TI)端口(2007年11月12日 1.3)

我使用的是Windows 10 Home 64位

感谢大家的帮助。

顺便说一下,最新版本的Energia (18,又称1.6。10E18)不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了该板的1.4 ,您将无法使用随附的跳线使其正常工作。 您必须使用跳线或类似的电缆穿过线路。 请参阅 本页上的图片(1.4 图表): Energia.Nu/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这是成功的!

    来自乌拉圭的诚挚问候!