This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:SMT上的温度限制?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617640/msp432p401r-temperature-limitation-on-smt

部件号:MSP432P401R

尊敬的TI专家:

我的客户正在设计一个与MSP432共用的电力库项目。 他们首先要对MSP432进行编程,然后转到SMT。 他们担心的是,如果MSP432在 SMT 的高温下会丢失固件。 SMT过程的最高温度要求是什么,以保护闪存映像和整个设备? 或者  他们是否应该在SMT之后更改MSP432的编程流程? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce,

      该规范不提及闪存保持,仅可应用更高的温度。

    我需要进一步调查。

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris:

    非常感谢您的帮助。 希望尽快获得您的进一步建议。