This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:新批次的FEET'是否有缺陷。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F2013, MSP430G2231, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617561/msp-fet-are-the-new-batch-of-fet-s-defective

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件: MSP430F2013, MSP430G2231, MSP430G2955,

您好,

我最近炸了一个较旧的MSP-FET430UI工具,并决定获得新的MSP-FET,因此我最近从Mouser和Digikey购买了两个MSP-FET。

也不能连接到使用MSP430G2231或带bispi的MSP430F2013处理器的主板。  我还没有尝试其他处理器。

当我使用较旧的FET时:MSP-FET430UI ,它工作正常-没有问题。

当我换入最近购买的新FET时,它们将无法连接。 我相信您的新FET存在问题。  可能是制造问题,也可能是某种兼容性问题。  

我正在使用CCS版本7.2 ,最新版本为0。  FET的序列号为170.5001万ECW。

是否有其他人获得了这批新的FET来与这些处理器配合使用?  我是否应该退回工具,并等待下一批,并希望TI能够解决此问题?

谢谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim,

    MSP-FET没有已知的生产问题,并且与列出的设备兼容。 请详细描述您收到的错误,您的PC是否无法识别FET工具,或者它是否无法连接到MSP430? 您使用的是什么操作系统? 另外,请描述Bispi,因为我不熟悉该术语。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    这是Windows  10上CCS Version: 7.2 .0.0.0013万 控制台的错误:

    "MSP430:连接到目标时出错:未知设备"  

    绿灯亮起,按下调试按钮时,红灯闪烁几次,然后退出并报告错误。  

    目标由FET供电。  我应该说我们使用 Spy-Bi-Wire接口对其进行编程,而不是使用Bispi。  这是MSP430F2013和MSP430G2231芯片使用的标准2线接口。 请参阅下面所附的示意图。  注我已经能够使用相同 的Spy-Bi-Wire接口和新的MSP-FET来获得MSP430G2955芯片以连接到调试器。

    要重现错误, 您只需在CCS中使用默认的闪烁LED项目-这将适用于旧的MSP-FET430,但不适用于最新的一批MSP-FET。  

    我假设你们有一个评估板,可以尝试对其中一个芯片进行编程,看看它是否起作用。  

    感谢你的帮助

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Tim,

    所述错误表明PC和MSP-FET之间的通信有效。 但是,FET工具无法识别MSP430器件,这是由于两个组件之间的连接所致。 MSP-FET430UIF和MSP-FET之间允许的寄生剂略有不同,因此前者允许的寄生剂现在不适用于后者。 这是为了在其他改进中获得更好的ESD性能所涉及的折衷。 您可以尝试使用较弱的上拉电阻,方法是将R3更改为47千欧。 大多数设计在RST线路上使用1或2.2 nF电容器接地,但我不确定这是否能解决您的问题。 确保MSP-FET和MSP430目标之间的线路尽可能短。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我在RST线路上尝试了不同的电阻器,但这没有帮助。  

    但是,我确实知道了如何使它发挥作用。  我自己制作了不同长度的14针带状电缆并进行了试用。  请参阅下文。  我的主板使用的电缆长度大约是FET附带的黑色电缆长度的一半。   我发现5.75 英寸电缆不起作用。 但是,3.75 英寸和更短的尺寸对我的主板很有用。  

    我个人认为,新FET应该适用于所有遗留系统。 主板上的轨迹小于1.5 英寸,因此这应该不是问题。  它们应至少为MSP-FET提供2种不同长度的电缆,或者在打开包装箱时向您发出明确警告,说明它可能无法与提供的电缆长度配合使用。 理想情况下,它们允许您更改接口速度,以允许更长的带状电缆长度。  

    无论如何,希望这将对所有其他用户都有所帮助,他们将遇到同样的问题。  

    谢谢!

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim DAY 说:
    理想情况下,他们允许您更改接口速度,以延长带状电缆长度。  [/QUOT] MSP430器件的目标配置文件中有一个JTAG/SBW速度选项:

    我很想知道选择"慢速"是否可以让您的设置使用更长的带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚尝试了一下速度慢的设置,但是仍然不起作用,即使用一根较短的5英寸带状电缆也是如此。 看起来2英寸带状电缆是最佳的。