This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:无法设置设备VCC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617857/msp-fet-could-not-set-device-vcc

部件号:MSP-FET

我有一台Windows 7笔记本电脑是从使用MSP-FET430UIF调试器将蓝牙固件编程到其主板上的设备的客户那里发送给我的。 我曾尝试从TI购买MSP-FET430UIF,但被告知它已经过时,需要购买直接替换的MSP-FET调试器。 我购买了此调试器,并尝试将其与包含我的客户提供的软件的笔记本电脑配合使用。 笔记本电脑可以识别PC的COM11上的调试器,但当mps430flasher.exe实用程序尝试将VCC设置为3000mV时,我收到错误消息。 旧工具MPS-FET430UIF在此PC上工作正常。

请参阅随附的屏幕截图,其中显示了调用调试器软件的批处理文件。 有人能帮我在这台电脑上使用这款"兼容工具"吗?