This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:我是否可以将TI的MSP-FET闪存仿真工具与TI的MSPFlasher一起使用来烧录MSP430F1232?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617856/msp430f1232-can-i-use-msp-fet-flash-emulation-tool-of-ti-with-mspflasher-of-ti-to-burn-msp430f1232

部件号:MSP430F1232
主题中讨论的其他部件: MSP-FETMSP-FasherMSP430-Fasher

是否可以将TI的MSP-FET闪存仿真工具与TI的MSPFlasher一起使用来烧录 MSP430F1232?

这些是我拥有的工具。 根据TI站点的信息,它应该起作用。 但我没有成功。

 

如果不是-您建议使用哪些工具? TI的。 Elprotronic。   

 

当然,第一个选项对我来说更好。  

 

谢谢!  

 

Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的Kara,您可以使用MSP-FET和MSP430-Fasher对MSP430F1232进行编程。 请确保您的硬件连接符合硬件工具用户指南(SLAU278)图2.1 中的要求,以获得正确的JTAG连接,并验证您是否使用了正确的参数/触发器,包括选择正确的通信协议和COM端口。 如果仍然有问题,请提供一个MSP-闪光灯 屏幕示意图和图像,并显示错误。

    此致,
    Ryan