This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:FaultISR()如何知道导致它的原因?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617423/msp432p401r-faultisr-how-to-know-what-causes-it

部件号:MSP432P401R

您好,社区:

简单的问题,我的程序被故障ISR困住,

如何从何处找出原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤利

    您能否分享您的代码? 导致ISR出现故障的具体情况是什么? 在执行故障时,您的拆卸是什么样子。 遗憾的是,如果没有代码和有关项目所需操作的更多信息,我无法提供更多信息,因为许多事情可能会出错。

    请随时参考以下任何因各种原因导致ISR出错的帖子:
    e2e.ti.com/.../42.101万
    e2e.ti.com/.../48.5799万
    e2e.ti.com/.../44.5848万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于硬故障ISR的另一个良好的线程,在深入研究故障ISR时,Chester给出了一些很好的建议。
    e2e.ti.com/.../61.5567万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuliy,当您进入faultISR()时,您能告诉我PSR寄存器的值吗? 要了解MSP432的故障处理,请参阅《技术参考手册》中的第1.6 节。

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤利

    硬故障通常是由在向量提取过程中接收到的总线错误引起的。 现在,您能告诉我您的SCB->HFSR注册字段中有什么内容吗? 这将告诉我们有关您正在接收的硬故障的更多信息。 如果设置了强制位,则表示存在从其中一个可配置故障(总线故障,内存管理故障,使用故障)升级的故障。

    我将特别阅读TRM的第1.6 章节2,了解更多详细信息。 这与您的代码有何关系? 您的代码试图在故障时执行什么操作?