This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:在计算外部晶体振荡器的有效电容时存在疑问

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617604/msp430g2553-doubt-in-the-calculation-of-the-effective-capacitance-for-an-external-crystal-oscillator

部件号:MSP430G2553

您好,

我正在设计一个具有msp430g2553和32 KHz外部晶体振荡器的PCB,其中负载电容器为12.5 pF (www.farnell.com/.../1.4221万.pdf。 我遵循文档 www.ti.com/.../slaa322d.pdf的设计标准。 在第4页(2.1 有效负载电容)的示例中,计算了负载电容,值为22 pF,但使用微控制器的可编程电容(仅1,6,10,12.5 pF)无法获得该值。 那么,我们是否必须添加外部电容器? 提前感谢。

此致,

弗兰·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    首先,您可能想说pF而不是nF;)
    以下是一些快速备注:
    - PCB迹线会增加一些额外的pF,但这取决于您的特定布局,可能会将3-8 pF作为第一个猜测。
    -有些印刷电路板设计人员在每个xtal导线到接地之间添加用于小盖子的垫,在制造印刷电路板时,不要将其留空。 这样做是为了适应未来的任何更改,新的xtals等
    - xtal确实会随pp 2.6 ,pp 2.7 上的内部上限值振荡。 (如果您选择'no cap (无上限)',则可能不会)各种值只是稍微更改频率。
    最后,如果您想手动微调32kHz,您可以为PCB设计一个小的微调帽,您可以稍后调整-->这通常不是推荐的,但是,考虑到时间/温度/其他会改变xt1振荡器频率的因素,它会被过度杀死

    祝您好运,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Otto Cepella!

    您好,
    首先,您可能想说pF而不是nF;)

    [/引述]

    是的,你是对的!! 我非常愚蠢;)我要编辑和更正它

    [报价用户="Otto Cepella"]
    - PCB迹线会增加一些额外的pF,但这取决于您的特定布局,可能会将3-8 pF作为第一个猜测。

    [/引述]

    如果我们假设PCB迹线不会增加寄生电容,因为我需要两个22 pF的电容器,并且我可以使用12.5 pF最大值配置引脚2.6 和2.7 ,那么理论上我是否需要两个9.5 pF的电容器,是否正确?
    如果我考虑履带的寄生电容,我是否可以使用这款在线计算器来计算微条线的电容? http://www.skottanselektronik.com。 我不知道如何估计这种电容。

    [报价用户="Otto Cepella"]
    -有些印刷电路板设计人员在每个xtal导线到接地之间添加用于小盖子的垫,在制造印刷电路板时,不要将其留空。 这样做是为了适应未来的任何更改,新的xtals等

    [/引述]

    是的,好主意。

    此致,

    弗兰·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,你明白了! 如果您想要真正降低成本,那么设计轨迹时要稍微长一点,并将其传递到地面平面上,这样就有足够的杂散电容来达到您所需的值。 哦,检查数据表中您所使用的是哪种包装'2553-不同的包装在其食品食品/食品食品食品/食品2.6 的针脚处有不同的pF。 最后,如果您只想确保xtal振荡(没有精确定位),那么您只需要'足够'来确保振荡开始。 请记住,您可以使用软件来确定XT1是否在振荡,方法是检查其FaultFlag (SET =无振荡);然后通过SW和再次检查增加电容。 -----祝您好运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fran,如果这篇文章有用的话,如果您考虑点击'回答',那就好了,谢谢! 干杯!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="Otto Cepella)]Fran,您好,如果此帖子有用,如果您考虑单击'Answer'(已回答),那将是您的好选择,谢谢! 干杯!

    [/引述]

    当然,Otto,非常感谢您的参与。

    此致,
    弗兰·马丁