This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430辅助电压监视器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615373/msp430f6779-msp430-aux-voltage-monitor

部件号:MSP430F6779

您好,

我有一个关于MSP430 AUX模块的电源监视器的问题。

我使用AUX模块的电源监视器检查电压,但我对以下操作有疑问。

设置AUX VCC 0阈值并编写一个将AUX0OK输出到GPIO的程序。

1.为设备提供DVCC

2.确认AUX0正常为1。

3.将DVCC电源设置为低于阈值。
      >请勿重置为SVS。

4.确认AUX0OK为0。 (1->0)

5.将DVCC电源设置为高于阈值。

6.确认AUX0OK为0。 (0->0?)

一个问题

AUX0OK在6号位置不改变的原因是因为电源监控器
不监测正在使用的电源设备,因为它被视为正常运行
在手册中,为什么AUX0确定在4号位置改变?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好da,

    由于DVCC低于AUX0LVL位中设定的电压水平,AUX0OK在步骤中从1->0切换。 这是该位的目的,是查看相应的电源线是否处于可切换至的有效电压。 默认情况下,DVCC是主电源。 一旦跌落,它将切换到可用的AUX电源之一。

    有关详细信息,请参阅4.2 4硬件控制开关部分,包括表4-1和随附的注释:切换到DVCC/AVCC的特殊情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    上述信息是否解决了您的问题? 如果没有响应,我将关闭此问题。