This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432调试器:使用GDB进行MSP432P401R调试

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616674/msp432-debuggers-msp432p401r-debugging-using-gdb

部件号:MSP432-调试 程序
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

您好,

我尝试使用gdb调试MSP432P401R,方法是按照以下指南操作: http://www.ti.com/lit/ug/slau688b/slau688b.pdf 

在3.2 .2.1 节中,我们需要 xds110_msp432_swd.dat来使用gdb_agent_console进行调试。 但 我在MSP432GCC 1_02_00_01 Linux支持软件包中找不到该文件。

请您帮忙!

另外,如果我能得到一些在Linux中调试MSp432P401R的说明(没有CCS IDE),那就太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mani,

    让我谈谈一些对Linux支持包有更多了解的专家。 请给他们一点时间来回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Mani,

    我无法再现您的问题。 xds110_msp432_swd.dat文件位于emulation /common / uscif中。

    您是否使用了32位或64位安装程序? 您是否使用sudo权限运行安装程序?


    谢谢!
    Bob Heilmaier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的响应。xds110_msp432_swd.dat文件在64位安装程序中可用,但在32位版本中不可用。 我之前安装了32位版本,这就是为什么无法获得它的原因。

    无论如何,64位版本都有所有必需的文件。