This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU用于读取19或20个模拟输入

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617456/mcu-to-read-19-or-20-analog-inputs

主题中讨论的其他部件:MSP430FR6989

大家好,

我正在寻找一款能够同时读取19或20个模拟输入的MCU,有什么建议吗? 我有MSP430FR6989,但它只能读取9路输入!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP432有24个信道。 我不知道你所说的“同时”是什么意思,但是我认为它仍然只有一个ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    试用TMS430FR5994。 此微控制器有一个Launchpad实验板。
    数据表是 SLASE54B–2016年3月–2017年1月修订。
    检查第18页,表4-2:列出了所有可用的ADC引脚-->有20个外部模拟输入可用,A0-A19。

    由于您没有向Keith (其他帖子)说明'同时读取'的含义,您需要知道5994具有一个ADC和多路复用器,它允许您读取全部20个通道,但顺序读取,而不是准确/精确的即时读取。

    如果您真的想在同一时间读取20个通道,您可能需要从多个ADC芯片建立此通道。