This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:UCA0CLK

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617682/msp430fr6972-uca0clk

部件号:MSP430FR6972

您好,

在查看MSP430FR6972代码示例时,我注意到,WFP 1.5 被指定为UCA0CLK。 但是,可根据数据表分配WFP 2.2。

P1SEL1 || BIT5;// USI_A0操作
P2SEL0 || BIT0 | BIT1;// USI_A0操作

有没有特别的理由呢? 还能使用WFP 2.2 吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以选择WFP 1.5 和WFP 2.2。 没有特殊原因。
    (在实践中,您必须考虑这些引脚的其他功能,或如何在电路板上路由信号。)