This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:ARM互斥处理器的RAM大小

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617528/msp432p401r-ram-size-of-arm-cortex-processors

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: TMS570LC4357

RAM是否可以扩展到64kb以上?如何实现? 或者是否有RAM大于64k的TI ARM皮质处理器? 我需要皮层提供的外设,RAM >256k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    MSP432P401R器件的RAM高达64 KB。 还有其他MCU,如TM4C129x,它们具有256 KB 的内部SRAM,带有使用SDRAM的存储器扩展。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者是否有RAM大于64k的TI ARM皮层处理器?[/报价]以及TM4C129 Cortex-M4F器件Amit提到,还有基于Hercules Cortex-R5F的器件,如 TMS570LC4357,它们具有SRAM 512 KB。  TMS570LC4357还具有EMIF接口,允许外部存储器扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Amit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    切斯特的建议也是一个有效的选择,尽管该软件可能不像TI的其他产品那样抽象。 我可以关闭线程吗?