This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:MSP430F5328位问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616080/msp430f5328-msp430f5328-bit-question

部件号:MSP430F5328

大家好,

我们的一个客户遇到MSP430 (MMSP430F5328)随机重置的问题,

他把它记录下来

SYSRSTIV寄存器

0Ah =安全违规(BOR)位设置

用户指南的任何地方都没有对此进行解释,关于此问题的原因,您可以对此进行说明吗?

此致

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试访问受保护的启动代码或BSL内存时,会发生这种情况。 (请参阅 F53xx SYSRSTIV -安全违规)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anil,

    我同意克莱门斯关于这个问题的看法。 您是否能够解决问题?

    此致,
    Caleb Overbay