我希望两个EXP430F5529LP启动板能够相互通信。 我 尝试使用 USB开发者软件包中的CDC (虚拟COM端口)示例。 我在一个启动板中加载了C0_Simple send,在两个启动板中加载了C1_LEDOnOff示例。 我尝试调试包含C1_LEDONOff示例的启动板。 似乎未收到数据。 (我知道程序没有进入" if (bCDCDataReceived_event)"条件)。 我已将WFP 3.4 连接到P' 3.3 ,将WFP 3.3 连接到P' 3.4 (Tx连接到Rx,Rx连接到Tx UART)。
我的问题是两个MSP430是否可以使用CDC_API进行通信? 如果是,我做错了什么? C1_LEDOnOff示例如何接收数据? 我看到使用USBCDC_receiveDataInBuffer子例程接收数据,但提到了
/*此调用仅检索已在USB缓冲区中等待的数据,即MCU已接收的数据。
我没有看到使用函数 USBCDC_receiveData()。
提前感谢您的参与。