This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2855:MSP430G2855不起作用

Guru**** 2585285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2855, MSP430G2553, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617410/ccs-msp430g2855-msp430g2855-doesn-t-work

部件号:MSP430G2855
线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2,MSP430G2553MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR5969MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我购买了MSP430G2855微控制器,并将使用启动板(MSP-EXP430G2)和7.2 工作室(V CoderStudio.0)进行编程。 但是,当我编译并运行该程序时,Code Composer会显示错误消息:

"连接到目标时出错:找不到设备(或设备不受支持)"

在“项目-->属性”下,选择了正确的控制器。 我已将针脚DVCC,DVSS,AVCC,AVSS连接起来,在MC和启动板之间进行测试和重置,启动板的插槽为空。

是否甚至可以使用启动板"MSP-EXP430G2"对此微控制器进行编程? 在微控制器的ti-webseite上,此启动板列在"工具和软件"下,但在启动板手册中,控制器MSP430G2855未列在"支持的设备"下。 oater控制器(例如,“MSP430G2553”)可以很好地使用此配置。

我的错误在哪里?

谢谢
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marcel,

    感谢您的详细帖子。 遗憾的是,MSP-EXP430G2上的板载调试器不支持MSP430G2855。 如果您对哪个MSP430调试器支持哪些器件有任何疑问,可以在 我们的MSP调试器用户指南的表1中找到此信息

    如果您有另一个带有EZ-FET或EZ-FET Lite调试器的LaunchPad (例如MSP-EXP430F5529LP或MSP-EXP430FR5969),则应该能够对MSP430G2855进行编程。 我们的MSP-FET调试器支持所有MSP430器件,是我使用最多的器件。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续操作,您还可以通过查看 MSP-EXP430G2 LaunchPad评估套件用户指南中的4.7 部分来了解MSP-EXP430G2调试器支持的确切设备

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    非常感谢!

    上表提供了很多帮助。 如果我理解正确,MSP430G2855只能由表右侧五列中显示的调试程序支持。 所以我认为/希望,MSP-FET是最适合我的解决方案。

    再次向您致以诚挚的问候
    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marcel,

    这是一个非常容易犯的错误,特别是因为我们提供了如此多的MSP430器件。 正确-右侧五列中的调试器将支持MSP430G2855。 MSP-FET是最佳选择,因为它支持所有MSP430器件,支持2线(SBW)和4线JTAG,支持BSL模式,在各种操作系统(Windows,Mac,Linux)中均受支持,并且还支持背信道UART通信通道。

    如果我已经回答了您的问题,请单击"已解决"按钮。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序