This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:微控制器休眠时,我是否可以使用内部运算放大器放大外部信号?

Guru**** 2915200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617377/msp430fr2310-can-i-use-the-internal-op-amp-to-amplify-a-external-signal-when-the-microcontroller-is-asleep

部件号:MSP430FR2310

我有一个设备使用压电元件的电压输出来唤醒它。 在原型中,我使用运算放大器放大信号,以生成唤醒设备所需的输出。 是否可以将此MCU中的内部OPAMP用于此目的? 即 ,当MSP430器件处于休眠状态时,OP功放是否通电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问。 基本上,不能单独使用运算放大器(OA)模块来唤醒MSP430FR2310的CPU。 查看 用户指南中的SAC部分,我发现SAC模块通过LPM4在AM中工作(这意味着它在CPU处于休眠状态时工作),并且可以使用用户软件进行配置。 SAC模块在LPMx.5中完全关闭。 OA可以配置为在通用(GP)模式下独立工作。

    但是,由于MSP430FR2310还具有ADC模块,因此您可以将OA模块的输出连接到ADC模块的输入。 如果信号是数字信号,也许您可以将OA模块的输出连接到GPIO,并使用上升或下降的边缘触发中断唤醒CPU。

    希望这能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序