This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:我能否使用CC1310启动板将程序闪存至MSP430F6779A

Guru**** 2585885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP430F6779A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617325/msp430f6779a-can-i-able-to-do-flash-the-program-in-to-msp430f6779a-using-cc1310-launchpad

部件号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他部件:CC1310MSP430F5529

您好,

我想将程序闪存至MSP430F6779A。 我已经拥有带inbulid JTAG的CC1310启动板。我想知道使用此启动板JTAG对于将程序闪存至MSP430F6779A微控制器非常有用。  

谨致问候,

Arunraj K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arunraj,

    感谢您的帖子。 CC1310 LaunchPad采用XDS110板载调试器。 根据 XDS110调试探头用户指南第5页上的1.2 部分,此调试器支持MSP432器件,但不支持MSP430器件。 希望这能有所帮助。



    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的澄清。 我研究了一些材料,发现MSP430F5529LP ez-FET lite用于对目标微控制器MSP430F6779A进行闪存编程。 我希望它能起作用。请您确认此声明。

    谢谢!
    詹姆斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arunraj,

    是的,您回答正确。 MSP430F5529 LaunchPad上的EZ-FET Lite调试器可用于通过2线(SBW) JTAG对MSP430F6779A进行编程。 您可以在 MSP430调试器用户指南中找到MSP430调试器及其支持的JTAG接口的摘要。 确保遵循我们的指导原则进行正确连接。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序