This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617270/compiler-msp432p401r-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

我拥有MSP432P401R LaunchPad (版本1)并下载SimpleLinkTmMSP432P401R LaunchPadTm开发套件。 但是,当我尝试在CCS v7中运行adcsinglechannel_MSP_EXP432P401R_tirtos_CCS示例程序时,它不起作用。 当我尝试调试它时,我发现在运行"main_tirtos.c"中的"bios_start();"后,"adcsinglechannel.c"没有启动,并且程序没有进一步的响应。 有人能告诉我为什么以及如何解决这个问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱其琛

    LaunchPad的版本1包含不再受支持的试验性预发行修订版B芯片。 我们建议您使用包含C版芯片的LaunchPad (Rev 2.0 或更高版本),该芯片具有许多硬件和软件修复程序。 由于某些更改,SimpleLink SDK包含的代码在Rev B上不起作用。 请获取包含Rev C芯片的新启动板: www.ti.com/.../msp-exp432p401r。

    此应用说明可为您提供有关Rev B预发行芯片与已上市Rev C芯片之间差异的更多详细信息: www.ti.com/.../slaa700