This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:如何将输出电压更改为48V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617287/msp430f5132-how-to-change-output-voltage-to-48v

部件号:MSP430F5132

你(们)好

我正在使用 MSP430F5132 控制器来提供24V电源。

但我需要将其更改为48V电源。 为此,我必须在原理图中更改哪些内容和所有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vishnu:

    您是询问如何将48VDC电源电压转换为MSP430F5132所需的电源电压,还是询问如何控制电源拓扑的组件以生成48VDC? 很抱歉,我不确定我是否理解您的问题。 如果您能提供更多详细信息,我将尽最大努力为您指明正确的方向。 结构图或原理图非常有用。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图是什么? 这与MSP有什么关系?