This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F2619:查找适用于MSP430F2619的RTOS启动的基本代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616875/rtos-msp430f2619-looking-for-base-code-for-rtos-startup-suitable-for-msp430f2619

部件号:MSP430F2619

工具/软件:TI-RTOS

我目前 正在查看MSP430F2619的RTOS,但无法找到使用RTOS的演示代码来开始。  

我需要将什么库放在其他位置的项目文件夹中,我不喜欢引用公共文件夹中的库,因为更新可能会使代码出现问题。

是否有比较TI-RTOS和FreeRTOS的好纸,我必须考虑TI-RTOS的主要优点是什么?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    Richard Payne 说:
    是否有比较 TI-RTOS 和FreeRTOS的好文章? TI-RTOS的主要优点是什么

    我搜索了我们的E2E论坛,找到了以下讨论TI-RTOS和FreeRTOS之间比较的主题。 基本上,TI-RTOS直接由TI提供(而FreeRTOS是第三方合作伙伴),并为免费,经过测试和预集成的TCP/IP/USB提供附加堆栈(而使用FreeRTOS实现相同的目标可能需要更多的努力和成本)。 请通读这些线程,以便更好地了解您应该使用哪一个线程。 您也可以访问FreeRTOS网站 :http://www.freertos.org/,了解更多有关FreeRTOS的信息

    [报价用户="Richard Payne"]

    我目前 正在查看 MSP430F2619的RTOS ,但无法找到使用RTOS的演示代码来开始。  

    我需要将什么库放在其他位置的项目文件夹中,我不喜欢引用公共文件夹中的库,因为更新可能会使代码出现问题。

    [/引述]

    您可以从以下链接下载用于MSP430的TI-RTOS。

    最后,以下指南将帮助您了解更多有关TI-RTOS的信息以及如何使用它。

    用于MSP43x的TI-RTOS 2.20 入门指南

    TI-RTOS 2.20 用户指南

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我喜欢查看在任何MSP430F2xx器件上具有有效TI-RTOS的演示代码。 我发现MSP430F2xx环境中没有DriverLib库,并且担心MSP430F2xx缺少TI-RTOS支持。 为新项目自动生成MSP430F2619的RTOS似乎毫无意义。