This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Msp430F5529 USB扩展板软件问题

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616988/msp430f5529-usb-exp-board-problem-for-software

主题中讨论的其他部件:MSP430F5529MSP-EXP430F5529MSP430F5229

大家好!!

我来自台湾,最近我购买了一个套件(MSP430F5529 USB实验板)。

 

我有问题,下载CCS IDE软件,安装带有演示软件的msp430f5229 exp板驱动程序。

在CCS IDE中,我调试DEMO_CODE并将其下载到板上


但是,我不能像画一样工作。我不会发生什么。plz帮了我。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帖子。 我假设您指的是 MSP-EXP430F5529实验板用户指南中的图片,但请包含该特定图片的屏幕截图。 否则,在不确切了解您正在尝试做什么的情况下,很难提供建议。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我最近使用了此表单。 我不想接通这个网页。
    我调试了错误9。我可以在主板上下载代码。 但dotz_lcd仅显示
    呈白色闪烁,与原始主板不同,LCD上有菜单选项可供选择。 它仅显示闪烁白色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原来的主板应该像主板一样在LCD上显示文字,但是我下载了提供软件(演示)代码的文件,LCD只显示白光,以后我会发布图片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。