This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP430 USB BSL器件已拔下

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616496/msp430f5510-msp430-usb-bsl-device-was-unplugged

部件号:MSP430F5510

您好,

通过编程未编程的MSP430F5510时遇到问题
"Firmware Upgrade Example" GUI工具+客户主板。
每次按下"升级固件"按钮时,它都会尝试这样做
对MSP编程,但始终拔下电源插头,如下所示。
使用的程序是GUI的Blink示例代码。

正在启动
密码发送成功
正在发送RAM BSL v 00.07 .08.38
完成RAM BSL v 00.07 .08.38
USB设备已拔下!
启动BSL失败。 正在重新启动。
密码发送成功
正在发送RAM BSL v 00.07 .08.38
完成RAM BSL v 00.07 .08.38
USB设备已拔下!

"USB设备已拔下!"的可能原因是什么? 消息?
我们尝试了不同的PC,它在某些安装了"Windows 7 (Windows 7)"的PC上工作正常
但Windows Vista不支持。
如果有任何故障排除提示,请告诉我。

此致
Kummi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当设备已更改其固件并需要重置时,它倾向于拔下电源插头,以便操作系统再次枚举它。 这是正常的。

    “启动BSL失败”是不正常的。

    F55XX连接问题 表明更改COM端口有效。

    MSP430F5529 REV I USB BSL NOT Work 表示对于具有BSL6的芯片错误(修订版 D/E),使用不同的BSL工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Clemens,

    我不知道根据E2E更改COM端口的工作方式。
    因为USB BSL可用作HID设备。

    我将尝试按照BSL6错误升级BSL软件并检查它是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们的设备(F5510)中的阴离子是“D”。
    我们尝试将BSL固件升级到最新版本(00.08 88.39)
    但仍无法正常工作。出现相同的错误,表示启动BSL失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kummi,

    我有几件事你可以尝试:

    1.)显示“USB device was unplugged!”错误消息 写入RAM BSL后,可能是由于实用程序工具没有为芯片提供足够长的延迟,使设备无法从RAM BSL启动,然后Windows尝试重新统一设备。 如果您可以访问源代码并且正在从源代码进行编译,则可以在DownloadView.cpp中增加sleep值,看看这是否有帮助。

    2) 如果没有新的RAM BSL (v 00.06 .05.34)适合您,我的RAM BSL较旧。 请告诉我您是否希望该测试。 但是请注意,根据经验,较新的闪存BSL可能与此较旧的RAM BSL不能很好地交互(挂起USB,如果出现问题,您需要重启芯片)。

    3) 您可能遇到了我遇到的类似问题...在RAM BSL写入期间,您是否保持PUR针脚高电平? 这会给我带来与特定RAM BSL一起使用的MSP430芯片的特定版本的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrew

    非常感谢您提供的信息。
    我将尝试这些。

    此致