This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:评估套件电流转换器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616853/msp430f6779-evaluation-kit-current-tranformer

部件号:MSP430F6779
主题中讨论的其他部件: EVM430-F6779

您好,

我需要msp430f6779 EVM套件中使用的电流变压器。

是否有人知道产品名称或制造商编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    它看起来不像《EVM430-F6779用户指南》中提供的电流变压器(CT)的制造商或部件号。 我会试着找出答案。 同时,我想指出,大多数CT都可以与EVM430-F6779配合使用。 您只需确保负载电阻器,最大电压,最大电流,温度等规格符合您的要求。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法提供EVM430-F6779上使用的CT的制造商或部件号。 您应该能够在网上找到一个类似的。 请记住,我们的EVM是参考设计,不能用作整个生产解决方案。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序