This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430F5528:SPI到USB桥接器的最大吞吐量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615861/msp430f5528-max-throughput-of-a-spi-to-usb-bridge

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件:MSP430USBDEVPACK

您好,

我可以运行最大IO速度,SPI总线速度和理论USB速度,但我希望有人能为我提供5528的最大吞吐量速度,只能将数据从USB移动到SPI。  客户想要达到5 Mbit。

理论上,全速USB应该支持12Mbit,但对于25MHz 430时钟,我不确定我们是否接近这个理论...

e2e.ti.com/.../1.9746万

上面的链接表示SPI上大约4Mbit的最坏情况。  430能否在该吞吐量级别保持数据从USB到SPI的移动-我假定使用DMA?

此致,Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Blake,

    我要研究一下这个问题。 我认为5Mbit是很难诚实的。 我认为有人在使用DMA的MSP430 USB吞吐量上做了一些测试,所以我将尝试看看我是否可以找到这些数字-这至少会给我们提供等式的USB端。

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Katie!  

    我最初告诉客户我们无法达成交易,但后来我找到了SPI吞吐量数字。  USB到SPI之间的切换听起来过于激进, 但我想看看您是否可以找到一些数字。

    下周就好了。

    度过一个愉快的周末!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Blake,

    我也同意您的第一次评估(过于激进),现在我从一些测试中发现了一些结果,证明了这一点。 即使只有USB在理想的条件下运行,吞吐量也远不会达到12Mbit。 所以我不认为这是可行的即使是25MHz,DMA等

    此致,
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于以后遇到这种情况的任何人:MSP430USBDEVPACK在文件release_notes.html中有一些基准测试结果。
    -Katie