This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:ADC12:从内存寄存器中读取ADC值,卷式

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616734/msp430f5359-adc12-readout-adc-value-from-memory-register-volatilily

部件号:MSP430F5359

您好,

关于ADC12模块,我有 一个ADC12MEMx寄存器的波动性问题。

在我们的应用程序中,我们在重置位ADC12ON后直接读取ADC12MEMx -reg。

此序列(读取前关闭)是否会导致波动性出现问题

如果在y点发生中断并需要一段时间,则需要使用内存寄存器

在读取ADC值之前?

  

伪代码:

init_adc();转换开始

... ~ 1毫秒

       /*禁用转换*/
       ADC12CTL0 &=~ADC12ENC;

       /*关闭ADC */
       ADC12CTL0 &=~ADC12ON;

      /*点y*/

/*存储读数*/
 G_ADC = ADC12_MEMORY;

提前感谢您的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在关闭ADC之前读取内存,会发生什么情况?

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    感谢您的回复。

    关闭前的读数按预期工作。 但是我们在字段中有一个预读版本,在阅读前有一些问题。

    在之前的版本中,我们遇到了偶发性不可预测读数值的问题...

    AtzeM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,这证实了我的期望。

    我想知道是否打算在ADC关闭后读取ADC数据。

    让我查看一下用户指南。

    Lukas