This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:是否支持LWM2M?

Guru**** 2583925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617015/msp432p401r-is-there-any-lwm2m-support

部件号:MSP432P401R

尊敬的champs:

是否对物联网提供任何LWM2M支持?

请参阅

1)我们是否有这种支持?

2)如果不是,我们是否知道哪一第三方拥有?

3)或者我们是否建议客户自行将其从开放源代码移植到其他代码?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

    我们目前没有对它的支持,也不在我们的路线图上。 我也不确定是否有任何第三方。

    与其它线程类似,由于应用程序协议的高级,设备无关性,我们建议客户自己移植它。 我们可以帮助您或客户解决任何移植问题。