This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:ADC的最小电源电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616955/msp430fr5869-minimum-supply-voltage-of-adc

部件号:MSP430FR5869

您好,

MSP430FR5869的ADC的最小电源电压是多少? 我看到FR2111至少需要2V才能操作ADC,但我在FR5869数据表中没有看到此数字。 另外,如果DVcc为1.8V,则在这种情况下,哪种外设无法运行?

此致,

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    ADC的电压将影响线性参数,请参阅表5-20。 ADC,FR2111数据表上的10位线性参数,线性误差将因Vcc范围不同而不同。

    在FR5869上,ADC的最小电源电压与最小AVCC电源电压相同,以获得FR5869数据表中表5-24中的线性范围。

    请注意,最小电源电压受SVS级别的限制,请参阅FR5869数据表上的表5-2 SVS,最大SVSH通电级别可能为1.99 V,因此建议使用高于1.99V的DVCC。

    此致
    KC