This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:串行通信

Guru**** 2583925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615036/compiler-msp432p401r-serial-communication

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用MSP432 Launchpad串行发送数据,并通过USB在串行监视器上查看数据。

我计划在没有调试器的情况下制作一个定制板。 我想知道我是否可以直接将RxD和TxD (WFP 1.2 ,WFP 1.3)连接到主板上的USB插针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yash

    不能将UART的TXD和RXD引脚连接到USB。 USB需要枚举和协议,但UART无法仿真。 您需要UART到USB转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash,

    为了补充上述注释,FTDI等公司专门制作UART到USB桥接器的芯片...因此,这可能是您的自定义主板的一个选项:
    www.ftdichip.com/.../FT230X.html

    如果您不想在UART到USB桥接器上投入时间和精力进行设计,您始终可以使用Launchpad的调试器部分,方法是断开MSP目标(移除跳线行),并获取'自定义板' UART引脚并将其连接到(仿真端) LP UART引脚。

    这样,LP的上半部分可以充当UART-USB桥接器,并与PC通信。

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道,如果将USB连接到USB到UART FTDI桥接器,板载USB (MSP432)的ID引脚是否必须接地或保持浮动?

    我计划使用 FT232R USB UART IC。