This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:在哪里,Uartlogging.c示例中的UART初始代码?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616871/rtos-msp432p401r-where-s-the-code-for-uart-initial-in-uartlogging-c-example

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

对于资源管理器中的TI-RTOS示例,我在Uartecha.c示例中看到了UART初始化代码,  但在Uartlogging.c 示例中没有看到。 我正在尝试编辑UART的波特率。

UART_PARAM_INIT (&uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_binary;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_binary;
uartParams.readReturnMode = UART_RETURE_FULL;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 9600;
UART = UART_OPEN (Board_UART0,&uartParams);

另一个问题:如何在MSP432上初始化第二个UART外设? 初始化uartParams时,我没有看到代码指示 它 配置了哪个UART Params。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben_cy,

    我看不到uartlogging示例。 您是指uartmonitor吗? 如果没有,请将我链接到您在dev.ti.com/tirex?上引用的示例

    您是否看过 MSP432的SimpleLink Academy? SimpleLinkTmAcademy提供了一套全面的培训工具,使用户(从初学者到有经验的开发人员)可以了解SimpleLink MCU平台。 该学院提供的培训模块涵盖广泛的主题,包括基本SDK组件,如TI-RTOS简介,以及SimpleLink MCU系列中所有产品的入门实验室。 它供任何想要熟悉自己选择的SimpleLink MCU SDK以及与其相关的开发板和工具的人使用。


    在SimpleLink Academy中,我建议您看看 配置TI驱动程序, 它涵盖了我认为添加第二个UART实例(仅使用I2C)的目的。 您能否查看一下并告诉我您的想法?