This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:优化msp430g2553消耗的硬件设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616590/msp430g2553-hardware-design-to-optimize-the-msp430g2553-consumption

部件号:MSP430G2553

您好,

我正在设计一个PCB,我将在其中使用msp430G2553。 至于SW,微控制器几乎总是处于LPM0模式,并配置了1MHz的DCO。 不可充电锂电池用作电源:(cellpacksolutions.co.uk/.../saft-lsh20-technical-data-sheet.pdf)。 在msp430g2553数据表的第22页上,Vcc = 2.2V时的功耗为56uA (我测量的是42uA),但在LPM0模式下找不到Vcc = 3.6V时的功耗,因此我测量了77 uA。 使用这些值时,是否值得使用具有低静态电流的有关Vout = 2.2 的LDO来优化电池的消耗?

提前感谢。

Fran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fran,

    这取决于您想要的电池续航时间。 使用输出电压= 2.2V的LDO肯定会延长电池寿命。 您也可以进入更深的低功耗模式,例如LPM2,3或4。 但您需要确保您选择的低功耗模式不会影响您的应用(例如,停用必要的时钟源)。 总之,如果您正在使用电池并担心电池寿命,您将希望以尽可能低的电压和最高的LPM运行。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢Caleb Overbay的回复。 原则上,微控制器必须在LPM0模式下工作,因为我需要定期进行测量,我不知道如何正确设计PCB来添加外部振荡器晶体。 因此,我的问题是,假设LPM0模式,如果我使用Vout = 2.2 V的LDO,最大静态电流为10 uA (例如),则功耗为42 uA (根据数据表为56 uA)+ 10 uA = 52 uA (或66 uA)。 所以,如果我测量了3.6 V的功耗,它是77 uA,那么节省的功耗是很低的,或者我估计的方法是错误的? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fran,

    您回答正确。 在上述情景中,您只能节省~10uA。 最大的好处是输入LPM3并使用32 kHz晶体来运行计时器并定期唤醒设备。 如果您对实施感到担忧,我建议您看一看 MSP430 32-kHz晶体振荡器 ,它全面介绍了如何设置晶体振荡器和设计考虑晶体的PCB布局。

    此致,

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢Caleb Overbay。
    我阅读了该文档,但我不理解,因为在msp430g2553启动板中,有两个电阻器,R28和R29。 R29的两个端子连接到XOUT引脚,R28的两个端子连接到Xin引脚。 因此,两个电阻器以0欧姆并联连接。 为什么?
    要设计我的PCB,是否只需要电容器(遵循文档的设计标准),还是也需要这两个电阻器? 如果此信息位于其他帖子中,我希望您能通过此链接,或者如果您认为有必要,我将针对此问题启动另一个帖子。

    此致,

    弗兰·马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fran,

    这些电阻器与MSP430G2553的J2管座和XOUT/XIN引脚串联。 用户只需在不使用XOUT/XIN引脚进行晶体处理时访问这些引脚即可。 如果用户使用这些针脚来安装晶体,则可以安全地卸下R28和R29。

    因此,对于您的PCB,您不需要这些电阻器,应遵循之前链接到的文档中指定的设计标准。 无需单独开机自检,因为这些问题都与MSP430实现尽可能低的功耗有关。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你已经解决了我所有的疑问,Caleb。 感谢你能抽出时间。

    此致,

    Fran。