请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2619 主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969,
工具/软件:Code Composer Studio
我是MSP430的新用户(Cortex和其他产品的经验),我想就 堆栈和堆栈建立打印指南。
printf full / nofloat / minimal,每个full / nofloat / minimal有多少堆/堆栈设置,如何调整?
当我研究 MSP430X_MSP430FR5969_LaunchPad_IAR_CCS时,它被设置为最小,堆= 0x160,堆栈= 0x160,但是您的文档推荐的是堆= 0x300和堆栈= 0x400,不知道为什么。
我正在将 打印重新定向到UART,并且不需要CCS控制台,因此我应该取消选中属性中的“启用C I/O功能”以节省内存,对吗?
祝你一切顺利
最后,对于minimal和nofloat printf,应该为MSP430F2619设备设置多少栈和堆I。