This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4618:代码保护保持在线可编程性。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616711/msp430fg4618-code-protection-keeping-in-circuit-programmability

部件号:MSP430FG4618

你(们)好

我正在使用MSP430FG4618开发应用程序。

我希望固件不会读出。

数据表指出,熔断保险丝会禁止JTAG进一步使用。

如果客户需要快速修复,我需要能够重新使用JTAG进行重新编程。

是否有任何方法可以保护代码存储器而不会失去其电路内编程能力?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    如果JTAG保险丝熔断,JTAG功能将永久丢失。 这可以在 使用JTAG接口进行MSP430Tm编程的表1-11中看到。 但是,您仍然可以使用UART BSL接口对零件进行编程。 有关 详细信息,请参阅MSP430Tm闪存设备启动器(BSL)。

    我还想向您介绍 MSP代码保护功能 应用报告,该报告详细介绍了保护代码不被读取的各种技术。

    此致,

    Caleb Overbay