This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4618:用于MSP430FG4618的BSL软件工具?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618, MSP430F5438, MSP430F5419, MSP430F5437, MSP430F5436, MSP430F5435, MSP430F5418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616784/msp430fg4618-bsl-software-tool-for-msp430fg4618

部件号:MSP430FG4618
线程中讨论的其他部件: MSP430F5438MSP430F5419MSP430F5437MSP430F5436MSP430F5435MSP430F5418

我正在寻找对具有BSL功能的MSP430FG4618进行编程的方法。

我遇到了一个叫做BSL脚本的工具。 但是,它仅支持  

以下设备

家庭[必填]
•543x系列或msp430f543x:表示与以下设备之一的通信:
MSP430F5418,MSP430F5419,MSP430F5435,MSP430F5436,MSP430F5437, MSP430F5438
注:54xxA设备包括在'5xx'系列中。
•5xx或MSP430F5xx:表示与所有其它5xx器件的通信
•6xx或msp430f6xx:与'5xx'相同,可以互换使用
•FRxx或msp430frxx:表示与FRAM设备的通信
•P4xx或msp432p4xx:指示与MSP432P4xx器件的通信

是否有开发的软件工具可用于使用BSL下载十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FG4618属于4xx系列。

    BSL脚本用户指南(SLAU655)说:

    BSL脚本不支持MSP430 1xx,2xx和4xx器件系列的BSL。 要与这些设备通信,请使用在deprecated文件夹中找到的BSLDEMO2.exe命令行工具。