请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401M 主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994, CC3100
TI专家,您好!
您知道第三方为MSP430和MSP432提供无损压缩算法吗?
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您好!
您知道第三方为MSP430和MSP432提供无损压缩算法吗?
此致。
Kaka
我自己没有尝试过,但在快速搜索中发现 Zlib封装为ARM Cortex-M ,这可能会回答您关于MSP432的问题。
根据您所针对的MSP430,zbib内存要求也可能足够小,以满足MSP430的需要。
我是否正确,因为应用程序需要缓冲2 (每个样本字节)* 4 (传感器)* 2000 (采样率)* 10 (持续时间,以秒为单位) =内存中的16万 字节?kaka 说:他们将获得4个传感器数据(16位),频率为2kHz,并将存储在MCU上,每10秒通过RF发送。
与尝试无损压缩相比,具有FRAM 256 KB 的MSP430FR 5或6系列器件是否适合?
不确定应用程序需要多少处理能力和总存储。