This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:1.8V电源与片上DC/DC稳压器配合使用时的注意事项

Guru**** 2582985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615707/msp432p401r-considerations-when-1-8v-power-supply-is-used-with-on-chip-dc-dc-regulator

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

Champs,

我是向客户询问此问题。

在这种设计中,需要低功耗。

1)将1.8V电池电源用于具有片上DC/DC稳压器的MSP432P401时,我们是否应注意任何特殊注意事项?

2)如果使用JTAG调试器MSP-FET +适配器MSP-FET-432ADPTR,我们是否应该添加3.3V和1.8V之间的电平转换器?

在http://www.ti.com/lit/ug/slau647i/slau647i.pdf的P15中,它显示"Software configurable supply voltage between 1.8 V and 3.6 V at 100 mA"(100 mA时,软件可配置的电源电压介于100 mA之间)。

软件可配置意味着什么? 这是否意味着CCS?

3)如果我们从MSP432 LP "MSP-exp432p401r"为XDS110布线,我们是否应该在3.3V和1.8V之间添加电平转换器?

4)在MSP432P401R数据表(slas826f.pdf)的P55中,表5-19显示"由DVCC直流-直流消耗的峰值电流最大为300 mA"。

如果使用MSP432P401片上DC/DC,这是否意味着外部1.8V LDO或DC/DC输出应提供高达300mA的电流?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

      我需要联系团队,了解规格的一些含义。

    (1)直流-直流旨在提高效率,当Vdd较高且负载电流较高时,其效率最高。  启动直流-直流以及进入/离开深度睡眠时会出现延迟,需要先移至LDO (请参阅TRM的图7.5 3,SLAU356f)。

    (2)不需要液位换档器,控制通过IDE提供。  请参阅随附的CCS示例。

    (3) XDS110仅提供3.3 ,如果目标电压为1.8V,则需要电平转换器。

    (4)我不相信这是该项指明的原意。  它是峰值电流,而5.11 等表格根据速度显示1-5mA范围内的典型活动电流。

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

      直流-直流在电压低于2.0V时不工作。  请参阅  和数据表5-19中的表5-19。  

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    谢谢你。

    韦恩