This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM快速入门

Guru**** 2555330 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615660/msp430fr6047-evm-quick-start

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6047

您好,

我已将EVM430-FR6047 2.0 v成功连接到GUI。 当我使用默认参数开始测量时,我发现波形窗口上没有波形,并且ADC捕获窗口显示不规则波形。  

错误消息显示在UP和下游通道中未检测到信号。 我试图更改一些参数,但没有任何变化。

我可以在示波器上捕获正确的波形。

此致,Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    您使用的是哪种类型的换能器,水中的标称激励频率是多少(假设您使用此换能器来实现水流)?

    请提供您提到的不规则ADC波形快照吗?  

    您还能提供您的配置吗?  您可以从GUI的主窗口将配置另存为.xml。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie

    我对未完成的问题感到抱歉。

    换能器激励频率= 1 MHz

    标称激励频率= 1MHz

    此致
    列昂纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列昂纳德

    感谢您提供此信息。  似乎开始PPG计数时间太短,无法正确捕获波形。  我建议将此时间更改为30万ns。  请告诉我,这是否能解决您的问题。  谢谢!  

    此外,这似乎是GUI默认配置中的错误。  我们将更新此信息,以便其他用户不会遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie,ö m
    非常感谢。 您的回答完全解决了我的问题! xd
    列昂纳德