This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:数据表中上拉电阻器的电阻值和为RST/NMI引脚指定的电容器值的原因是什么?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615663/msp430f5438a-what-is-the-reason-for-the-resistance-value-of-the-pull-up-resistor-and-the-value-of-the-capacitor-specified-for-the-rst-nmi-pin-in-the-data-sheet

部件号:MSP430F5438A

你好。

我有疑问。

使用指南中为RST/NMI针脚指定的上拉电阻值和电容器值的原因是什么?

用户指南显示“在10-nF (2.2 nF)下拉时选择47 kΩ 上拉或内部上拉”。

使用上述值进行设计的原因是什么?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最函数E行包含诸如1*10^x,2.2 *10^x和4.7 *10^x等值-我想这就是为什么选择47k。 较小的电阻器在一定的时间内需要过高的电容器,并导致高浪涌电流。 电阻值较大时(例如 1Mohm) 特别是引脚泄漏电流可能会在恶劣环境(例如,高酸度和/或高温)中造成问题。 但更令人烦恼的是,示波器探头随后会改变您的有效电阻(对于复位引脚来说不是很重要,但在诸如OpAmp电路(电阻器定义增益,切断频率等)中则很重要)。

    因此,应该或多或少地回答有关电阻范围的问题。 让我们回到容量:

    MSP430F5438A具有典型值的内部上拉 35k (在@ 3V的全温度范围内20k至50k)。 假设VCC=3V,10nF和内部上拉:时间常数为~350US;RST-施密特 触发器(3V)具有VT+=V... 1.5 2.1V,因此重置周期由VT+=3V*[1-exp (-Trst/350US)]=> Trst=(243...421) us有效提供。 对于大多数系统来说,这应该足够了。

    太短的重置时间常量不有用,因为

    • MSP430F5438A的最小RST-延迟为2us
    • 用于VCORE的内部LDO也需要几个10µs才能启动
    • SVS/SVM最多需要100µs才能释放(在低功耗模式下)
    • 为 DCO提供参考的REFO振荡器的启动时间约为25us。
    • 更重要的是:您要确保在代码执行开始时MCU电源稳定,以避免出现BOR,损坏的RAM内容等意外的程序行为。MSP430F5438A与电源相比不是圆形的,特别是较小的型号(例如 F2xx系列)只有一个固定的BOR电压,即使在执行高MCLK频率的代码时也无法修改。


    长重置(即 1毫秒或更长时间)是可能的,但不有用,因为

    • 根据MCU的控件,您必须考虑在重置后必须初始化端口引脚,以避免系统快捷方式,不必要的加载(特别是在启动过程中!)等



    如果您使用3线Spy-Bi-Wire接口对设备进行编程,则2.2nF值尤为重要:调试器会为RST-pin计时,当然,如果将大容量与调试器引脚的特定源电阻相结合,则会导致时钟边缘明显失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jürgen Wissenwasser:

    感谢您的回复。

    我将以它为例。
    我也将等待TI员工的回复。

    此致,

    Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有人更新了我的问题?

    此致,

    Uchida-k