This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1101:将eZ430_Chronos_CC.dll升级到8.6

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616194/ccs-cc1101-upgrade-of-ez430_chronos_cc-dll-to-tcl8-6

部件号:CC1101

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用eZ430Chronos工具,并将eZ430_Chronos_CC.dll用于TCL应用。 eZ430_Chronos_CC.dll与lib85.lib和libbubt85.lib兼容。 我被迫使用8.6 和适当的库函数。 但TCL应用程序与8.6 不能正常工作。 是否有兼容8.6 的较新版本eZ430_Chronos_CC.dll? 如何将其传输到8.6 T这么 方便?

Harasim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子已移至议员论坛,因为他们是支持CC430的论坛