This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:请推荐有关学习ARM MCU C编程的书籍

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615716/ccs-msp-exp432p401r-please-recommend-a-book-on-learning-arm-mcu-c-programming

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有IT用户,开发人员和工程师:

我是MCU编程的新手。  我购买了一套MSP-EXP432P401R Launchpad和2个bootpacks。

请向我推荐学习ARM MCU C编程的书籍/网站。  我希望:

  1. 本教程基于EXP432P401R MCU;
  2. 这本书/网站是为初学者准备的,它知道一些C/C++;它不需要汇编器;它不是那些圣经类型,列出了记忆中的一切;如果它是一本书,价格不应该太贵。  请勿在收费$$$的网站上推荐任何视频或幻灯片课程。
  3. 这门课程基于免费的TI Code Composer Studio v7及其免费的C编译器。  我负担不起Keil或IAR。

我期待着各位提出宝贵的意见。  ^^

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何一本书都不能让您 成为专家。

    从TI文档SLAS826,SLAU356,SLAU575,SLAU597开始,并浏览MSP432 SDK中提供的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    我们的MSP432 SimpleLink学院是一个很好的起点。 SimpleLink Academy提供了一套全面的培训工具,使用户(从初学者到有经验的开发人员)可以了解SimpleLink MCU平台。 该学院提供的培训模块涵盖广泛的主题,包括基本SDK组件,如TI-RTOS简介,以及SimpleLink MCU系列中所有产品的入门实验室。 它供任何想要熟悉自己选择的SimpleLink MCU SDK以及与其相关的开发板和工具的人使用。 下面我专门将您链接到MSP432 SimpleLink Academy。 每个季度,我们都将为其添加新内容,帮助培训客户如何使用我们的设备,从而确保您将获得新的准确内容。


    dev.ti.com/.../