This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:如何使用MSP430f5529启动板对外部设备进行编程?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615672/msp-exp430f5529lp-how-to-program-an-external-device-using-the-msp430f5529-launchpad

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件: EnergiaMSP430F5528MSP-EXP430F5529

我有一个配备10引脚JTAG的MSP430f5528外部器件。I可以 使用Energia使用MSP-EXP430F5529LP对器件进行编程。您能告诉我如何将启动板连接到外部器件并使用Energia编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia仅支持来自LaunchPad变体的目标设备,即使使用EZ-FET lite进行编程,也不支持其他设备。 您应该将Energia项目导入CCS并转换为F5528变体。 通过SBW通过MSP-EXP430F5529的EZ-FET lite进行编程需要四个连接:测试,RST,GND和VCC。 EZ-FET lite支持SBW,而不是4线JTAG。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 我是否可以获得任何原理图来执行此操作?我是否应该卸下所有跳线以与目标建立连接? 我是否应该在CCS中将目标设备选择为F5528?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅SLAU533 (MSP-EXP430FR5529LP用户指南)的2.5 部分,了解如何将EZ-FET Lite仿真器与不同的目标配合使用。 您应该卸下所有跳线并将正确的针脚重新连接到目标。 是的,您需要选择F5528作为CCS中的目标设备。

    此致,
    Ryan