This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5247:有时,我的MSP430在通过MSP430Flasher编程后没有重新启动

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615988/msp430f5247-sometimes-my-msp430-didn-t-reboot-after-programming-by-msp430flasher

部件号:MSP430F5247
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

您好,

作为标题,当我使用命令时:

MSP430Flasher.exe -n MSP430F5247 -e erase_main–w filename -i comport -s -v -z [reset]

它完成编程/验证通过,但有时 不 会自动重启,只是保持待机状态。

我的问题是,忽视这种无法自动重启的现象是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    如果您的系统将使用RST/NMI引脚重置MSP430F5247,最好找出在MSP430Flasher.exe发送命令后未重置的原因。
    是否可以在操作过程中监控RST针脚状态?
    您是否还可以尝试最新版本的UniFlash并查看它是否有相同的问题? 谢谢。
    www.ti.com/.../uniflash

    此致
    KC