This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401M:TI RTOS中的CCS工具fpr MSP432 RAM使用监视器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615877/ccs-msp432p401m-ccs-tools-fpr-msp432-ram-usage-monitor-in-ti-rtos

部件号:MSP432P401M

工具/软件:Code Composer Studio

你好,冠军,

您是否知道CCS是否有工具可以监控堆栈或RAM使用情况?

谢谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     内存的总体分配(包括静态变量和堆栈区域) 通常(如果不是始终)可以通过作为项目构建的一部分生成的.map文件来确定。

    对于运行时堆栈空间的使用情况  ,通常只需编写C函数,甚至是C++库,即可查找已从零更改的堆栈区域RAM (假设在加电时全部为零)和/或监控堆栈指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    ROV工具还可用于查看系统堆栈和任务堆栈的堆栈使用情况。 它还可用于查看堆使用情况。 下面是一个视频/ppt,介绍了其中的一些项目: training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos

    注意从CCS 7.1 开始,有一个称为运行时对象视图的新ROV。 它具有相同的功能+一些新功能(例如图形,一次多个视图,将数据保存到文件等)。

    托德