This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:奇怪的验证闪存错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615896/msp432p401r-strange-verify-flash-error

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

嘿,

我已经构建了自己的MSP432硬件,它过去工作出色,

但现在我在尝试调试MSP432时遇到了一个奇怪的问题。 当尝试将7.1 与启动板XDS110调试器一起使用时,我遇到验证闪存错误失败。 如果我使用uniflash来写入擦除十六进制文件,则根本没有任何问题。  

 我尝试在启动板上直接将该项目上传到MSP432,结果很好。 所以我认为这一定是硬件问题,但这种方法也不应该起作用?

我还尝试将msp432重置为出厂设置,这也对我没有帮助。

我现在使用的硬件设置只是几个去耦电容器和一个调试跟踪报头。

问候,

Thijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thijs,您好!

    使用UniFlash擦除和编程设备时,您是否使用与7.1 相同的设置?