This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529LP:RFID读写器接口

Guru**** 2584265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615834/ccs-msp-exp430f5529lp-rfid-reader-interfacing

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

SIR IAM尝试将RFID读写器rc522与MSP430连接

我想了解引脚配置如何将rc522与MSP430连接,以及如何对其进行编码以便在CSS中检测卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwate您好!

    您是否看过 TRF7970 RFID/NFC BoosterPack? 它可与MSP430F5529 Launchpad配合使用,在增压器组件网页上还提供了此组合的代码示例。