工具/软件:Code Composer Studio
我尝试学习使用加速计传感器,MPU6050和MSP430的I2C通信。 但是,我遇到了一个奇怪的问题,只是尝试传输我的启动命令。 我的代码如下
#include <MSP4S.h>
#define SCL BIT6.
#define SDA BIT7.
unsigned char read(char);
void ChangeAddr (字符);
void SetUART(void);
void UARTSendArray (unsigned char *TxArray,unsigned char ArrayLength);
静态易失性int INT_ENABLE;
/*
主要c
*/
int main (void){
未签名的char AccelData;
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
DCOCTL = CALDCO_16MHz;
BCSCTL1 = CALC1_16MHz;
//BCSCTL1=CALC1_8MHZ;
//DCOCTL=CALDCO_8MHZ;
//BCSCTL2|=divs_2;//SMCLK除法器=4;
UCB0CTL0 |= UCMST + UCMODE1 + UCMODE0 + UCSYNC;
UCB0CTL1 || UCSSEL0 + UCSSEL1;
UCB0BR0 = 160;
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = 0x68;
P1SEL || SCL + SDA;
P1SEL2 |= SCL + SDA;
//对于X68,mpu6050上的ado引脚将被绑定为低电平,否则如果为1,则为X69
UCB0CTL1 &=~UCSWRST;
//SetUART();
而(1){
UCB0CTL1 || UCTXSTT + UCTR;
}
}
我在这个链接 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/14.489万上使用了这个示例 ,用于我的代码和尝试匹配我的波形。 。 我在上面的示例中的代码只是重复启动命令以在范围内查看它,但是我的代码的结果通常如下所示。
我不知道我做了什么错,我使用和修改的TI示例中的许多代码都与此非常相似。 我非常感谢您对我可能做错的事情有任何见解。 非常感谢